30. Januar 2024
Investition in die Zukunft
Atemberaubende Landschaften, traumhafte Strände und abwechslungsreiche Küche – aus touristischer Sicht ist Vietnam definitiv einen Besuch wert. Doch auch für Pepperl+Fuchs ist der seit 2007 bezogene Standort von großer Bedeutung. Ein Neubau erweitert nun die dortige Niederlassung und setzt nicht nur technisch neue Maßstäbe, er platziert Pepperl+Fuchs auch als Top-Arbeitgeber in Vietnam.

Schaut man aus der Vogelperspektive auf seinen Umriss, ist mit etwas Fantasie zu erkennen, warum die Einheimischen Vietnam als „Bambusstange mit zwei Reisschalen“ bezeichnen. Während die schmalste Stelle des südostasiatischen Landes gerade einmal 40 km misst, öffnet sich die Landschaft sowohl im Norden als auch im Süden zu üppigen und fruchtbaren Flussdeltas: Das Delta des Roten Flusses rund um die Hauptstadt Hanoi im Norden, das Mekongdelta im Süden. An dessen Rand liegt die Millionenmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt. Als ehemalige Hauptstadt gilt das einstige Saigon mittlerweile als wirtschaftliches Zentrum des am Südchinesischen Meer gelegenen Landes. Circa 9 Millionen Einwohner zählt die rasant wachsende Stadt, die in ihrer Historie durch französischen und amerikanischen Einfluss geprägt wurde. Nicht verwunderlich also, dass sich in Ho-Chi-Minh-Stadt sowohl Moderne als auch Tradition widerspiegeln.
Junges Land mit großen Ambitionen
Vietnam verfolgt wirtschaftlich ehrgeizige Ziele: Bis 2045 soll der Status eines Landes mit hohem Einkommen („High Income Country“) erreicht werden. Die Exportwirtschaft spielt hierbei eine bedeutende Rolle. Nach Brasilien ist Vietnam weltweit der größte Anbauer von Kaffee, der in mehr als 80 Länder, darunter USA, Japan und auch Deutschland, exportiert wird. Auch beim Export für Reis steht das Land global auf dem zweiten Platz. Darüber hinaus entwickelt sich Vietnams Elektronikindustrie zur wohl wichtigsten Branche des Landes. Mit der Nachfrage nach Smartphones, Computern sowie deren Komponenten steigt nicht nur der Export dieser Güter, sondern auch das Interesse weltbekannter Firmen, Produktionsanlagen entweder auszubauen oder gänzlich neu zu errichten. Laut Prognosen sollen zukünftig Chips, Halbleiter, aber vermehrt auch die Automobilindustrie weitere Zukunftsmärkte des Landes sein.
Diese beeindruckende Entwicklung stellt Vietnam auch vor Herausforderungen: Um Logistik- und Transportkosten zu senken, soll die Infrastruktur im Land weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig braucht das Land Maßnahmen, um der Luft- und Wasserverschmutzung entgegen zu wirken, da sich eine rasche Industrialisierung oft auf die Umwelt auswirkt. Und obwohl das Land über eine junge und dynamische Arbeitsbevölkerung verfügt — das Durchschnittsalter der Bevölkerung beträgt gerade einmal 32 Jahre — besteht ein Mangel an qualifizierten Fachkräften.
Faktoren, die andere mittelständische Unternehmen davon abschrecken mögen, hier zu investieren, sieht Pepperl+Fuchs als Herausforderung. Das geringe Alter birgt zwar die Gefahr eines Fachkräftemangels, zeitgleich sind die aktuell rund 850 Mitarbeitenden sowohl wiss- als auch lernbegierig und überaus motiviert. Um die Qualifizierung junger Fachkräfte sicherzustellen, bietet Pepperl+Fuchs in Zusammenarbeit mit der deutschen Außenhandelskammer in Vietnam regelmäßig Ausbildungsplätze an. So werden beispielsweise aktuell jährlich zwei Azubis in der Logistik ausgebildet.
Der Standort selbst erlaubt eine kostengünstige Produktion mit einer hohen Fertigungstiefe. Aktuell werden dort neben optoelektronischen und induktiven Sensoren auch Kamerasysteme und Drehgeber produziert. In den kommenden Jahren sind weitere Neueinstellungen geplant, um die bisherigen Produktionslinien erweitern und ausbauen zu können.
Erfolg beginnt am Ende der Komfortzone
Bereits 2019 legte Pepperl+Fuchs den Grundstein für eine neue Niederlassung in Vietnam. Das 15 Jahre alte Gebäude wurde nun um einen fünfstöckigen State-of-the-Art-Neubau in Ho-Chi-Minh-Stadt erweitert. Bis dieses Projekt jedoch Eröffnung feiern konnte, galt es sowohl für den 20.000 Quadratmeter großen Bau selbst als auch die Mitarbeitenden einige Hürden zu überwinden.
Durch die Corona-Pandemie mussten im Frühjahr 2020 die Arbeiten kurz nach Fertigstellung des Fundaments für sechs Monate unterbrochen werden. Ein harter Lockdown in Vietnam im Jahr 2021 verzögerte die Bauarbeiten nochmals um weitere vier Monate. Direkt nach deren Abschluss wartete dann bereits die nächste Herausforderung. Da auch der ältere Bau renoviert und auf den neuesten Stand gebracht werden sollte, musste er in kürzester Zeit geräumt und ein kompletter Umzug innerhalb von vier Wochen gestemmt werden — während der operative Betrieb ohne Störungen parallel weiterlaufen sollte. CEO Dr. Gunther Kegel ist beeindruckt vom Einsatz der Mitarbeitenden in Vietnam: „Unsere Belegschaft von Pepperl+Fuchs in Vietnam hat schon mehrfach bewiesen, dass sie bereit ist, ihre Komfortzone zu verlassen und zum weltweiten Erfolg von Pepperl+Fuchs beizutragen.“
Traditionell und feierlich eingeweiht
Am 10. März 2023 war es dann endlich soweit. Mit einer beeindruckenden Festivität wurden die vergangenen, enormen Anstrengungen und Bemühungen gebührend gefeiert und gewürdigt. 100 geladene Gäste, darunter Mitarbeitende und Geschäftsinteressenten, wurden um 10 Uhr morgens zur Einweihungszeremonie nach Ho-Chi-Minh-Stadt gebeten. Die Zahl 10 war dabei kein Zufall, sie gilt dort laut Mondkalender als optimale Wahl, wenn man Erfolg für wichtige Vorhaben wünscht. Auch der „Löwentanz“ stand ganz im Sinne der asiatischen Tradition. Bei diesem wurden Banner mit Wünschen für Glück und Wachstum an die beiden Gesellschafter Monika Müller-Michael und Michael Fuchs übergeben und von den Ehrengästen entrollt.

Mitarbeitende stets im Fokus
„Wenn es um das Gewinnen neuer Mitarbeiter*innen und die Bindung an das Unternehmen geht, machen sich unsere Bemühungen bereits jetzt bemerkbar. Unsere Gäste aus Wirtschaft und Politik waren sich ebenfalls einig, dass wir mit diesem Gebäude neue Maßstäbe setzen und zu den Top-Arbeitgebern in Vietnam zählen“, zieht Han-Thanh Hong, Geschäftsführer der vietnamesischen Niederlassung, ein positives Fazit. Der Neubau setzt nicht nur technisch neue Maßstäbe, sondern ist auch ein beeindruckendes Zeichen für die Investition in die Zukunft und den Standort Vietnam.
Mit neuem Arbeitsplatzkonzept für die Büros, moderner Kantine sowie Fitness- und Spielbereich stand das Wohl der Mitarbeitenden immer im Fokus. Dass sich dieser Schwerpunkt lohnt, zeigt auch der im August verliehene „HR Asia Best Companies to Work for in Asia“-Award. HR Asia, eine der führenden Zeitschriften für Human Resource Management in der asiatisch-pazifischen Region, vergibt die prestigeträchtige Auszeichnung jedes Jahr an Unternehmen, die sich für ihre Mitarbeitenden durch ein hohes Maß an Engagement, eine hervorragende Arbeitsplatzkultur und ausgezeichnete Praktiken im Bereich Personalwesen auszeichnen.
Mit angenehmer Arbeitsumgebung und dem State-of-the-Art Neubau etabliert sich Pepperl+Fuchs daher nicht nur als Top-Arbeitgeber in der Region, man hat ebenso ausreichend Raum für das geplante Wachstum des Standortes in Vietnam geschaffen.